Escolha a sua localização:

Localização

KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Célula de solda com gás de proteção nas oficinas da Lebenshilfe

As oficinas da Lebenshilfe Limburg GmbH optam por equipamento tecnologicamente sofisticado da KUKA Industries


A situação inicial

As oficinas da Lebenshilfe Limburg gGmbH oferecem um amplo espectro de produtos. Mais de 500 pessoas com deficiência mental são empregadas aqui. Cerca 30 delas trabalham na metalúrgica na oficina filial em Diez. Em dois setores elas fabricam, entre outros, diversos componentes para um fornecedor automotivo regional.

A função

O especialista automotivo de Obernburg am Main convenceu os responsáveis com os seus sistemas. Hoje se encontram quatro robôs industriais nos pavilhões de fábrica da Lebenshilfe Limburg gGmbH – o mais recente com a marca KUKA. Um dos clientes, para o qual a Lebenshilfe produz, irá adquirir mais um modelo KUKA para as oficinas. Não são muitas as oficinas da Lebenshilfe que dispõem de um equipamento tecnologicamente tão sofisticado. Afinal, é difícil comparar o seu trabalho com o trabalho em outras empresas industriais: aqui, a responsabilidade social da ocupação de pessoas com uma deficiência mental está acima de resultados econômicos. É necessário um manuseio simples e flexível, uma vez que as células de robô são operadas por pessoas com capacidades de desempenho muito diferenciadas. Por isso, é importante que o sistema se adapte ao ritmo do colaborador. E não o contrário.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
A instalação, que se adapta ao ritmo do colaborador.

A solução

Para os trabalhos contratados a KUKA Industries concebeu um módulo de solda compacto, baseado em um robô industrial de seis eixos, com cinemática de braço articulado, e inovadora a unidade manual de programação em formato de tablet. O programador agora somente trabalha em uma interface de operação, sem elementos de operação mecânicos e elétricos. "O novo robô de braço articulado é mais compacto e mais ágil que seus antecessores. Uma fonte de solda com avanço do arame externo está flangeada na mão do robô.

Em seu local de trabalho, na oficina da Lebenshilfe, o módulo de solda é usado para a solda com gás de proteção. O especial neste processo: o metal líquido no local da solda é protegido contra a oxidação através da introdução de certos gases.

O desafio nestas células é:

  • um máximo em flexibilidade
  • em espaço de construção extremamente limitado
  • programação extremamente simples
  • em ligação com Apps inovadores 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
Solda com gás de proteção com máxima flexibilidade, em espaço de construção extremamente limitado e programação muito simples

Nós queremos andar junto com a tecnologia. Para nós, como usuários, é importante que as interfaces sejam adequadas e que a operação seja comparável.

Klaus-Dieter Ringleb, Diretor de Fábrica, Lebenshilfe Limburg gGmbH

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.