Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA Roboter beim Schutzgasschweißen

Células de soldadura por arco en atmósfera inerte en los talleres de Lebenshilfe

Los talleres de Lebenshilfe Limburg GmbH apuestan por los sofisticados equipamientos tecnológicos de KUKA Industries.


La situación de partida

Los talleres de Lebenshilfe Limburg gGmbH ofrecen una amplia gama de productos. Más de 500 personas con discapacidad intelectual trabajan aquí. Aproximadamente 30 de ellos trabajan en el procesamiento de metal en el taller de este sector situado en Diez, Alemania. En dos departamentos fabrican diferentes componentes para, entre otros, proveedores automovilísticos de la región.

La tarea

El especialista en automatización de Obernburg am Main ha convencido a los responsables con sus sistemas. Mientras tanto, ya hay cuatro robots industriales funcionando en Lebenshilfe Limburg gGmbH, los más jóvenes de la marca KUKA. Uno de los clientes con quien Lebenshilfe tiene contrato de producción va a adquirir otro modelo KUKA para los talleres. No todos los talleres de Lebenshilfe disponen de un equipamiento tecnológico tan sofisticado. Al fin y al cabo es difícil comparar su trabajo con el de otras empresas industriales: aquí, los principios orientados a la responsabilidad social y a fomentar el empleo entre las personas con discapacidad intelectual se encuentran por encima de los aspectos económicos. Se requiere una manipulación sencilla y flexible ya que las células robóticas las manejan personas con capacidades totalmente diferentes. Por esa razón es importante que el sistema se adapte el ritmo del empleado, y no al contrario.
Die Schweißzellen in einer Werkstatt der Lebenshilfe Limburg gGmbH
El sistema que se adapta al ritmo de los empleados.

La solución

Para este encargo, KUKA Industries diseñó un compacto módulo de soldadura basado en un robot industrial de seis ejes con unión de brazo cinemática e un innovador dispositivo de programación en forma de tableta. El programador trabaja solo a través de una interfaz de usuario, sin elementos de control mecánicos o eléctricos. «El nuevo robot con brazo plegado es más compacto y ágil que su predecesor. La fuente de soldadura con alimentación de cable externa se ha abridado a la mano del robot.

En su lugar de funcionamiento en los talleres de Lebenshilfe, el módulo de soldadura se utiliza para la soldadura por arco en atmósfera inerte. Lo especial de este procedimiento: el metal líquido del punto de soldadura permanece protegido frente a la oxidación gracias a la introducción de determinados gases.

Los desafíos de estas células son:

  • un mayor grado de flexibilidad
  • en espacios de instalación más pequeños
  • programación más sencilla
  • en combinación con innovadoras aplicaciones 
Roboter mit Schweißquelle mit externem Drahtvorschub
Soldadura por arco en atmósfera inerte con máxima flexibilidad y una programación extremadamente fácil en los espacios de instalación más pequeños.

Queremos seguir el ritmo de la tecnología. Como usuarios, para nosotros es importante que las interfaces puedan adaptarse y que el manejo sea equiparable.

Klaus-Dieter Ringleb, jefe de taller, Lebenshilfe Limburg gGmbH

Buscar compañías colaboradoras de KUKA cerca de usted

Encuentre aquí al colaborador ideal para su sector o para solucionar su problema.