Les robots d’occasion pour se lancer dans l’automatisation à moindre coût
Passer le cap de la robotisation grâce à l’occasion. C’était le pari de Coffrelite, une PME productrice de coffres tunnels. Cette automatisation lui a permis d’augmenter sa production et de devenir encore plus compétitive.
Robot d’occasion, le moyen de se lancer à moindre coût !
Coffrelite est une société de plus de 20 ans, comptant 45 personnes, qui conçoit des coffres tunnels pour accueillir des volets roulants.
La PME a opté pour des robots d’occasion. C’était une opportunité de se lancer dans la robotique à moindre coût avec des robots fiables, équivalents à des robots neufs et certifiés constructeur. Après une première vie dans une usine, KUKA réhabilite, répare, remet à neuf des robots qui vont bénéficier d’une seconde vie dans une autre usine, à moindre coût.

Une intégration rapide et efficace
L’automatisation a été possible grâce au partenaire CRITT, qui a tout de suite compris le besoin et conseillé l’équipement adapté. Les robots ont été intégrés pour effectuer des tâches répétitives nécessitant une grande envergure, comme le polissage ou la découpe de tubes en polystyrène. Le robot ouvre le champ des possibles et est adaptable en fonction des changements de format. L’affichage intuitif permet à Coffrelite de gagner en autonomie, en modifiant les tâches robots sans avoir connaissance en programmation.

Les bénéfices des robots : fiabilité, répétitivité, qualité !
Les robots ont été très bien accueillis par les équipes. Contrairement à ce que l’on pense, les robots sont générateurs d’activité et d’emplois. Ils permettent de répondre à un manque de main-d’œuvre pour les tâches de manutention fastidieuses. « Pour moi, le robot n’enlève pas de travail, au contraire, il en donne ! » , assure le directeur de Coffrelite.
Cette automatisation a également permis de rester compétitif dans un environnement très concurrentiel. Les tâches sont exécutées de façon rigoureuse à l’infini, avec la même qualité. C’est un véritable gage de qualité constante et un rendement fiable.

Que diriez-vous a une PME qui hésite à s’automatiser ?
« Qu’elle n’hésite pas, si elle a un besoin bien identifié, il faut y aller sans hésitation. Ça change l’entreprise, cela montre qu’il y a de l’investissement et de l’équipement dans l’entreprise. C’est un facteur de motivation et d’attractivité. » CS
C’est une totale réussite pour Coffrelite qui va poursuivre son parcours d’automatisation avec des robots neufs.


Il n’y a pas de machines pour notre métier, donc il faut les inventer, ce que nous avons fait.