Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Un robot de fraisage KUKA fabrique des sculptures
Chez Babelsberg, un KR QUANTEC KUKA ultra fraise des sculptures. Il effectue indépendamment et de façon automatisée toutes les opérations. Lisez-en plus ici.
Un robot CNC de capacité de charge élevée en tant que machine-outil
Les studios de Babelsberg font figure d'ateliers de studio de cinéma les plus anciens au monde. La filiale Art Department Studio Babelsberg GmbH se charge de la fabrication des décorations, des coulisses et des accessoires sophistiqués. La société prévoyait d’automatiser la fabrication de sculptures en mousse rigide sous forme de solution complète flexible à l’aide d’un robot en tant que machine-outil. Pour ce faire, les sociétés SEMATEK GmbH et Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG ont été sollicitées. Le robot CNC a commencé à travailler en avril 2016 et a entièrement répondu aux attentes quant à la rentabilité et la flexibilité.
Un robot de fraisage KUKA à l’Art Department Studio Babelsberg
Le fraisage CNC offre un grand nombre d’avantages
Tout d’abord, un robot fabrique une maquette de chaque accessoire individuellement à l’ordinateur. Lors de l’étape suivante, le logiciel SPRUTCAM de la société Datentechnik Reitz se charge de la réalisation de la maquette pour le robot de fraisage. L’avantage : les programmes écrits dans le système CAO/CAM peuvent être lus directement, sans conversion, dans le contrôleur KR C4 KUKA à l’aide du logiciel système KUKA.CNC
KR QUANTEC ultra : le fraisage CNC permet d’obtenir la précision de trajectoire
Le robot de fraisage KUKA de type KR 210 R3100 de la famille de produits KR QUANTEC ultra se charge de la fabrication. Il s’agit du robot le plus fort, le plus rigide et le plus précis de la série KR QUANTEC. Outre la précision élevée lors du fraisage, la grande portée de plus de trois mètres est un argument supplémentaire en faveur de ce modèle. Ceci est nécessaire car la mousse rigide à partir de laquelle les sculptures sont fraisées fait trois mètres sur trois.
Degré élevé d’automatisation du processus de travail
Le KR QUANTEC ultra est également en mesure de changer lui-même d’outil. Pour ce faire, une série de composants sont disponibles, tels qu’une broche à haute fréquence, une station d’outils ou une table rotative. À l’aide de la mesure du Tool Center Point (TCP), lors du fraisage CNC, le robot de fraisage enregistre la position de l’outil, comme par exemple la tête de fraisage, avec laquelle l’outil entre en contact avec la pièce. La détermination de la position est essentielle pour la réalisation exacte des maquettes sur ordinateur.
Grâce au degré élevé de précision du robot de fraisage, des ébauches numériques peuvent être réalisées avec exactitude et rapidité.