Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Veuillez choisir une langue:

  • Anglais / English
  • Français / French
  • Néerlandais / Dutch
  • Français / French
  • Néerlandais / Dutch

ready2_educate la robotique à Deltion College

L'école supérieure Deltion à Zwolle investit dans l'avenir. Ils utilisent actuellement 7 cellules robotiques KUKA ready2_educate pour enseigner à leurs étudiants toutes les ficelles de la robotique. Ils sont ainsi parfaitement préparés au marché du travail.


Deltion College est un centre de formation régional (ROC) situé à Zwolle, aux Pays-Bas. Il offre plus de 250 programmes MBO destinés à 17 000 étudiants. Mais pourquoi le Deltion College est-il si populaire ? Les jeunes qui viennent d'obtenir leur diplôme et qui sont à la recherche de leur premier emploi rencontrent généralement les mêmes problèmes : trop peu d'expérience. Le monde des affaires a énormément changé ces dernières années. Les entreprises voient les avantages de l'automatisation et de la robotisation et commencent à investir dans ce domaine. Après tout, il faut innover pour se développer. Les écoles doivent adapter leur programme éducatif afin de répondre aux exigences du marché. Deltion travaille en étroite collaboration avec diverses entreprises et sait donc parfaitement ce dont elles ont besoin et ce qu'elles attendent des étudiants.

7 cellules ready2_educate au Collège Deltion

Deltion a investi dans pas moins de 7 cellules robotiques éducatives ready_2 de KUKA. Ces cellules permettent aux étudiants d'apprendre de manière pratique à faire fonctionner et à programmer correctement un robot industriel. Ce type de connaissances et de compétences confère aux étudiants un avantage unique sur le marché du travail. Les cours de robotique au Deltion College étaient initialement réservés aux étudiants du programme Technician Engineering, un cours MBO de niveau 4. En raison de la popularité croissante et de la demande du marché, l'école propose désormais les cours de robotique industrielle aux étudiants des formations de niveau 4 Technologue en tôlerie de construction et Technologue en usinage. Cependant, Deltion a déjà remarqué que la demande pour ce cours est beaucoup plus importante. Il a donc décidé d'ajouter à l'avenir ce cours à la classe d'ingénierie de la construction et de mécatronique.

Le Deltion College a investi dans pas moins de 7 cellules ready2_educate de KUKA.
Les cellules ready2_educate de KUKA sont parfaites pour enseigner à quelqu'un tous les aspects de la robotique. Le kit de démarrage complet est spécialement conçu pour les écoles : de l'école secondaire à l'enseignement universitaire. La cellule de formation modulaire est équipée du petit robot KR 4 AGILUS et du microcontrôleur KR C5. En outre, la cellule est déjà entièrement équipée et configurée pour des applications didactiques spéciales. La cellule ready2_educate est disponible en 3 variantes. Avec la version de base de la cellule, les étudiants apprennent, entre autres, les applications pick & place, les mouvements de suivi pour les applications de soudage et comment effectuer des mouvements précis avec le robot. Deux modules d'application sont également disponibles : le module d'application PLC, qui permet d'apprendre la mise en service et la programmation en mode de fonctionnement externe automatique, et le module d'application Vision, qui permet d'apprendre les systèmes de vision.
[No text in fLes cellules ready2_educate de KUKA se composent d'un robot KR 4 AGILUS et d'un microcontrôleur KR C5.
Les cellules de formation ready2_educate de KUKA sont immédiatement opérationnelles et l'école reçoit un matériel de formation exclusif. Le matériel de formation est à la fois écrit et numérique et présente un mélange de théorie et d'exercices pratiques. Il se compose de trois modules d'enseignement interconnectés et d'un total de 50 leçons d'une durée de 45 minutes chacune. KUKA aide les écoles, comme le Deltion College, à rendre leurs cours de robotique aussi pertinents et intéressants que possible.

Deltion college veut se tourner davantage dans la robotique pour ses étudiants

Pour Deltion College, tout est clair : les cellules KUKA ready2_educate ont un franc succès auprès de leurs élèves. Actuellement, l'école est équipée de 7 cellules, mais une 8ème cellule est à venir. En raison de la popularité de la robotisation et de l'automatisation auprès de ses étudiants, l'école continuera également à envisager des cours sur les systèmes de vision et la programmation de robots par le biais de l'API. Comme cerise sur le gâteau, Deltion aimerait également ajouter le programme de simulation KUKA.Sim à l'ensemble des cours. De cette manière, les étudiants sont préparés et préparés au marché du travail dans les moindres détails. Après tout, l'avenir commence à l'école !