Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
Pliage automatisé avec LVD Ulti-Form
Après le succès de la Dyna-Cell, LVD lance Ulti-Form sur le marché. L’Ulti-Form, comme la Dyna-Cell, est une cellule robotisée de pliage avec une presse plieuse LVD.
Ulti-Form: La cellule de pliage pour les formes grandes et complexes
La principale différence entre la Dyna-Cell et l'Ulti-Form est la taille des pièces à plier et la grande surface de sortie avec distributeur de palettes et système de convoyage. Dans le cas de la Dyna-Cell, le robot KUKA CYBERTECH a pu plier automatiquement des pièces allant de 30 x 100 mm jusqu'à 350 x 500 mm, alors que l'Ulti-Form, peut plier des pièces de 50 x 100 mm jusqu'à 1200 x 800 mm, il est également possible de réaliser des formes longues et complexes. Pour ce faire, l'Ulti-Form est équipée d'un bras robotisé KUKA, le QUANTEC.
Le robot et la presse plieuse travaillent en synergie pour réduire au maximum les temps de changement. Le bras robotique KUKA a une excellente portée sur toute la zone de travail de la cellule. Il est équipé d'une pince robotique universelle développée par LVD. Au fur et à mesure que le robot prend un outil dans la pile d’alimentation, la presse plieuse dotée de son changeur d’outils, change les outils. Pour rendre l'ensemble du processus le plus efficace possible, l'Ulti-Form est entièrement programmée hors ligne, ce qui élimine le besoin de programmer le robot manuellement. Le logiciel du robot calcule automatiquement les positions des pinces et trouve une trajectoire sans collision pour le bras robotique. Un environnement 3D simule de manière réaliste la production, de sorte que l'utilisateur puisse vérifier et confirmer visuellement la séquence de pliage.
La pince robotisée pour chaque pièce, quelle que soit sa taille
La pince robotisée de LVD s'adapte automatiquement à la pièce, quelle que soit sa taille ou sa forme, et peut donc traiter des pièces de diverses tailles. Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser d'autres préhenseurs lors du changement de pièces. Il n'y a donc aucune perte de temps due au changement de pince, ce qui a un impact immédiat et considérable sur la durée totale du cycle.
Pour garantir la précision de l'angle, Ulti-Form est équipée d’un système de mesure d'angle Easy-Form® Laser (EFL) de LVD. Ce système garantit que l'angle est correct dès le premier pliage en mesurant l'angle pendant le processus et en ajustant la position du tampon si nécessaire. La perfection est l'objectif de LVD.
La combinaison de la presse plieuse LVD avec changement d'outil automatique et EFL, du robot dynamique KUKA avec pince flexible et de la programmation automatique du robot et de la presse plieuse permet à Ulti-Form d'obtenir une qualité élevée dans un espace compact. Alors qu'est-ce qui pourrait encore vous faire douter ?