Choisissez votre emplacement:

Emplacement

Soutien à une économie circulaire durable : Un robot de recyclage s'attaque aux déchets électriques

Une économie circulaire durable dépend des biens de consommation électroniques recyclés. Mais le recyclage des déchets électroniques peut mettre en danger les collaborateurs humains - ce qui en fait une application optimale pour la robotique et l'automatisation. Pour surmonter ces difficultés, l'entreprise technologique irlandaise Votechnik a mis au point un système basé sur un robot industriel KUKA.

28 juillet 2022


En raison de la présence de mercure et d'autres gaz, ainsi que de pièces à bords tranchants, il est dangereux pour les opérateurs de démonter les écrans LCD et les moniteurs. Pour gérer le processus et éliminer les risques, l'entreprise technologique irlandaise Votechnik a développé une application automatisée dont le noyau est un robot industriel KUKA KR QUANTEC. La cellule extrait les gaz dangereux et enlève les éléments à bords tranchants tels que les tubes fluorescents et les écrans, ce qui permet non seulement d'éliminer les dangers pour les employés mais aussi de s'attaquer aux quantités croissantes de déchets électriques.

Les conséquences éventuelles de 200 millions de téléviseurs LCD

Les téléviseurs LCD posent d'énormes problèmes environnementaux. Les ventes mondiales annuelles d'environ 200 millions d'unités génèrent des flux de déchets qui nécessitent une destruction efficace, rentable et sûre. Les experts soupçonnent que le trifluo-ride d'azote, un gaz à effet de serre "caché", utilisé pour fabriquer les téléviseurs à écran plat, pourrait accélérer le réchauffement de la planète davantage que les centrales électriques au charbon. Néanmoins, la demande des consommateurs pour ces appareils LCD signifie que de plus en plus d'entre eux entreront dans le flux des déchets. 


Alors que le monde entier se dirige vers une économie circulaire, l'Europe montre la voie avec des initiatives telles que le Green Deal et le plan d'action pour l'économie circulaire. Ces initiatives sont des étapes indispensables à l'utilisation circulaire des matériaux issus des produits actuels.

Lisa O'Donoghue, fondatrice et PDG de Votechnik

Le Votechnik ALR-4000 traite automatiquement ces déchets électriques et les élimine en toute sécurité. Par le passé, beaucoup de ces produits finissaient dans des décharges, ce qui permettait au mercure de contaminer le sol et l'eau. Un processus automatisé avec des robots de recyclage élimine également la nécessité d'un contact humain avec des gaz et des cristaux liquides dangereux, ainsi que le risque de blessure - par exemple, à cause du verre brisé produit lors de l'extraction des tubes fluorescents et des écrans de télévision des appareils LCD.

Recyclage des déchets électriques avec KUKA et Votechnik

Extraire ce qui est précieux, enfermer ce qui est dangereux

En même temps qu'il minimise le travail manuel et les risques, l'ALR-4000 augmente le débit de cinq dispositifs par heure avec un processus manuel à 60 avec l'automatisation robotique. En outre, la machine peut fonctionner 24 heures sur 24. "Nous voyons des technologies comme la nôtre ouvrir la voie à un traitement à haut débit qui permet d'extraire des matériaux précieux des déchets, d'éliminer les contaminants et de capturer les matières dangereuses dans le processus", a déclaré Lisa O'Donoghue, PDG de Votechnik.

Le gaspillage électrique dans l'automatisme

Comme le processus de purification a lieu à l'intérieur de l'ALR 4000, un système de filtre à charbon intégré capture les gaz nocifs, afin qu'ils n'atteignent pas l'atmosphère. Après dix ans de développement, l'ALR-4000 offre une solution de recyclage automatisée qui peut répondre aux nombreux défis de l'industrie de l'électronique grand public.

 

Lisez l'étude de cas complète ici

Télécharger les nouvelles

Télécharger le PDF