Vous utilisez le navigateur Internet Explorer. Pour bénéficier d’une représentation optimale, veuillez changer votre navigateur.
De nouveaux sommets au service d'une cause
Chez KUKA, nous ne sommes pas seulement fiers de nos solutions robotiques innovantes, mais aussi des réalisations de nos collaborateurs. Avec son ami Ulrich Seitz, le KUKAn Markus Letroe a conquis d'imposantes montagnes et repoussé ses limites physiques. Lisez ici pourquoi ils l'ont fait et ce qu'ils ont vécu au cours de leur voyage.
Guest author
11 juillet 2023
Society
Durée de lecture : 3 minutes
By Charlotte Engels
Markus Letroe et Ulrich Seitz sont des amis proches depuis plus de 25 ans. Aventuriers chevronnés, leur amitié leur a permis de relever de nombreux défis, qu'il s'agisse de randonnées et d'ascensions de montagnes au Chili et en Bolivie ou d'expéditions à vélo vers des sommets renommés tels que le Zugspitze, la plus haute montagne d'Allemagne. Aujourd'hui, ils se fixent un nouvel objectif : l'Everest sur le Nebelhorn.
Coucher de soleil sur le Nebelhorn : Markus Letroe et son ami Ulrich Seitz randonnent pour une bonne cause.
Une quête de hauteur et de raison d'être
Leur objectif était de parcourir la hauteur et la longueur du mont Everest tout en restant en Allemagne. Le chemin choisi pour leur défi monumental comprenait une ascension exténuante du Nebelhorn et du Rubihorn, à répéter cinq fois. Ce parcours exigeant d'environ 94 kilomètres et de 9 000 mètres de dénivelé constituait un formidable test d'endurance. L'objectif du duo ? Accomplir cette tâche redoutable dans un délai remarquable de 24 heures.
L'objectif de Markus et Ulrich n'était pas seulement de tester leurs propres limites, mais aussi de soutenir ceux qui sont dans le besoin. Ils ont consacré leur ambitieux projet à la collecte de fonds pour le Bunte Kreis Augsburg et le St. Nikolaus Children's Hospice, des organisations qui apportent un soutien crucial aux enfants malades et à leurs familles dans les moments difficiles. Leur engagement pour cette cause a touché le cœur de nombreuses personnes, suscitant une vague de dons de la part d'amis, de membres de la famille et de sympathisants.
Le mont Everest : Les deux amis ont parcouru la hauteur et la longueur de la plus grande montagne du monde.
Un doigt disloqué et hors de l'eau
Markus, conscient du chemin ardu qui l'attendait, a consacré des semaines à l'entraînement au rigorosus, commençant souvent sa journée avec son ami Ulrich à l'aube pour conquérir le Tegelberg, une montagne où ils avaient l'habitude de s'entraîner, avant de se rendre au travail.
Lors de la randonnée elle-même, "Everesting am Nebelhorn", les deux amis ont connu des moments difficiles dès le début. Quelques heures à peine après le début de la tournée, en début de soirée, Markus est tombé, s'est écorché le genou et s'est déboîté un doigt. Mais même cela n'a pas pu arrêter le duo. Selon Markus, le plus dur n'est pas la douleur physique, mais le défi mental. "Si vous avez vraiment la volonté, c'est incroyable ce que vous pouvez accomplir", a-t-il déclaré après avoir relevé le défi, ajoutant : "Si votre esprit est motivé, vos jambes suivront."
Ils ont également été motivés par leurs amis et leur famille via Whatsapp, ainsi que par la femme de Markus, qui les a beaucoup aidés lorsqu'ils ont manqué d'eau dans la seconde moitié des 24 heures. Et, bien sûr, la bonne cause qui les a poussés à faire ce tour.
Après 27 heures et 30 minutes, les randonneurs sont arrivés à destination.
Le parcours du duo rappelle avec force que même les plus petites contributions peuvent faire une différence monumentale dans la vie des autres, mais aussi que, selon la citation préférée de Markus, Nelson Mandela : "Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait".
KUKA contributes to a more sustainable industry. But how does KUKA do this in concrete terms, and how does the company fulfill its social and environmental responsibilities?