Choisissez votre emplacement:

Pays

L'avenir est entre nos mains

Comment voyager sans endommager irrémédiablement les écosystèmes ? Comment produire sans utiliser toutes les ressources disponibles ? Comment assurer la prospérité sans que les pays en développement ou nos descendants n'aient à en payer le prix fort ? La durabilité est l'un des défis les plus importants - et il est temps de le relever.


Teresa Scheunert
29 mars 2023
Society
Durée de lecture : 3 minutes

La durabilité signifie agir de manière responsable et fait partie intégrante de notre vie. Nombreux sont ceux qui assimilent la durabilité à la protection de l'environnement, mais elle englobe bien plus, à savoir l'écologie, l'économie et les questions sociales. Le développement écologique, sociétal et économique est tout aussi important et revêt une grande importance pour les entreprises et l'industrie.

Plus que la protection de l'environnement

Selon une enquête récente de l'association numérique Bitkom, près de la moitié des entreprises allemandes déclarent avoir pour objectif d'être climatiquement neutres d'ici à 2030. En outre, 37 % des entreprises interrogées prévoient de franchir cette étape d'ici à 2040. Les entreprises peuvent réduire leurs risques en utilisant un modèle d'entreprise durable, par exemple en réagissant à un stade précoce lorsque les matières premières et les matériaux se raréfient. "La durabilité devient de plus en plus importante pour les entreprises, et de nombreux clients se concentrent désormais davantage sur les performances de durabilité lors de la sélection de leurs fournisseurs ", déclare Kerstin Heinrich, responsable de la durabilité chez KUKA. 

Et si l'on considère l'aspect social, l'augmentation de l'attractivité des employeurs, par exemple, contribue à la réussite des entreprises". Attirer et retenir les talents garantit la viabilité future. Et ce n'est pas tout : La durabilité est devenue entre-temps un facteur clé de l'attractivité des employeurs. Dans une étude StepStone, par exemple, 76 % des employés interrogés ont déclaré qu'il était important pour eux que le développement durable soit une priorité dans leur entreprise. C'est une raison importante pour KUKA de montrer que nous faisons déjà beaucoup en matière de durabilité et que nous voulons continuer à nous améliorer.

 

Les robots et solutions KUKA économes en énergie aident les clients à atteindre leurs objectifs climatiques.

Penser et agir de manière responsable

En tant qu'entreprise industrielle, KUKA souhaite réduire son propre impact environnemental de manière mesurable - avec des objectifs environnementaux et énergétiques spécifiques. Il s'agit notamment de réduire la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et d'éviter les déchets. Rien que sur le site d'Augsbourg, environ 80 % des déchets dangereux ont été recyclés en 2021. Le nouveau bâtiment de Swisslog à Dortmund porte le certificat Gold du Conseil allemand de la construction durable, avec un éclairage à LED et une installation photovoltaïque sur le toit. Cependant, KUKA doit faire mieux en ce qui concerne la gestion des déchets, la consommation d'eau, la production de déchets et la consommation d'énergie. Il y a encore beaucoup de possibilités d'amélioration dans ce domaine.

En outre, KUKA s'efforce de rendre les chaînes d'approvisionnement plus transparentes. L'approvisionnement responsable est l'une des principales questions de durabilité identifiées par KUKA, au même titre que le développement des employés, les produits et solutions responsables et la protection du climat - un défi de taille, à l'échelle mondiale et dans tous les départements. 

Les produits et solutions responsables ainsi que le développement des employés font partie des principaux thèmes de durabilité pour KUKA.

Durabilité : Un avantage concurrentiel ? 

Les entreprises sont également soumises à une pression croissante en dehors de leurs propres locaux lorsqu'il s'agit de performances durables. Depuis longtemps, non seulement le prix d'achat, mais aussi, de plus en plus, les coûts d'exploitation d'un produit sont un facteur décisif. Les entreprises ont reconnu que les améliorations environnementales et sociales apportent des avantages économiques et qu'elles réussissent mieux à long terme avec des modèles d'entreprise durables. Les nouveaux robots KUKA consomment nettement moins d'énergie que les générations précédentes. Dans le contexte de l'augmentation des prix de l'électricité et du CO2, cela fait une grande différence, en particulier dans les zones de production à forte consommation d'énergie, et offre aux clients un potentiel d'économie.


Les jumeaux numériques et la surveillance en temps réel des flottes de robots contribuent à rendre la production plus efficace. Les systèmes de navettes automatisés, comme celles de Swisslog, augmentent la densité de stockage jusqu'à 60 % par rapport aux systèmes manuels. Cela présente d'énormes avantages, en particulier dans les entrepôts frigorifiques qui consomment beaucoup d'énergie. 

 

Les produits et solutions KUKA économes en énergie aident les clients à atteindre leurs objectifs climatiques. Lors de l'attribution de contrats, la présentation transparente des performances durables est de plus en plus importante. Cela peut constituer un avantage concurrentiel décisif. La protection du climat, la rentabilité et le succès commercial vont donc de pair.

Automatisation des déchets électroniques dangereux : les robots de recyclage en Irlande.

Marché du futur : Durabilité

Les entreprises qui ne s'attaquent pas à ce problème perdront en compétitivité - les experts en sont convaincus. Le succès à long terme peut être obtenu grâce à la durabilité, comme le montre l'exemple de l'économie circulaire. Les matériaux et les produits sont partagés, loués, réparés ou recyclés le plus longtemps possible. Cela ouvre de nouveaux champs d'application pour la robotique et l'automatisation, par exemple lorsque des vapeurs toxiques ou des pièces à arêtes vives présentent des risques pour l'homme.

L'entreprise technologique irlandaise Votechnik, par exemple, a développé un système avec un robot KUKA pour le démontage de vieux biens de consommation électroniques. Dans le domaine de l'e-mobilité également, les experts s'intéressent de plus en plus aux concepts d'automatisation pour le recyclage des anciens systèmes de batteries. Avec un nombre croissant de véhicules électriques sur les routes, le besoin de recyclage augmente également, ce qui pourrait même donner naissance à un nouveau segment de marché pour l'automatisation. 

Sur l'auteur:
Teresa Scheunert
Porte-parole Business KUKA 
En savoir plus sur Teresa Scheunert
Article suivant