Incorporación de la moderna robótica de KUKA a la maquinaria antigua
Al encontrarse con una competencia feroz y cada vez más barata en el mercado mundial, el fabricante estadounidense M&B Hangers se adentró con valentía en el mundo de la robótica y de la automatización de fábricas. Combinando los avanzados robots de KUKA con la antigua maquinaria de fabricación de perchas de su fábrica de Leeds (Alabama), su producción mejoró en un espectacular 250 %, aumentando los beneficios y permitiendo que M&B Hangers mantuviera su línea de producción en los Estados Unidos.
Con 74 años de producción continua de perchas a sus espaldas, la introducción de la automatización robótica en el manido proceso de fabricación de M&B fue todo un reto. Aprovechando la experiencia en automatización de Fitz-Thors Engineering, se idearon soluciones para combinar la capacidad de precisión de los siete robots KUKA con las tradicionales particularidades de las máquinas que daban forma a las perchas de alambre de M&B. El resultado es una fábrica que combina a la perfección eficaces técnicas de producción con la clase de velocidad y producción que solo la robótica de vanguardia puede ofrecer.
Robots: mejores, más rápidos, más fuertes
Mientras que antes las personas se ocupaban de la manipulación del material y de las tareas de recogida y embalaje, ahora un diligente equipo de robots KUKA KR AGILUS sixx y dos robots KR QUANTEC pro se encargan de las tareas de elevación de cargas pesadas y de embalaje utilizando un sistema de visión para recoger, revisar y clasificar las perchas rápidamente. En el siguiente paso, un robusto robot KUKA KR QUANTEC PA gestiona ahora las responsabilidades del paletizado, ahorrándole a los empleados de la fábrica un trabajo físico difícil y potencialmente peligroso.
Un gran paso hacia un futuro brillante
Con el uso inteligente de la automatización robótica, M&B Hangers disfruta de tiempos de producción más rápidos, ha mejorado su precisión en las tareas de embalaje y ha reducido los desechos en comparación con el antiguo proceso manual. Estos pasos agigantados en eficiencia han permitido que la empresa siga siendo competitiva a nivel mundial, expanda su negocio, contrate a más trabajadores y mantenga la producción en su fábrica de Alabama, (Estados Unidos). Teniendo en cuenta todo lo que ha ganado con esto, es muy probable que los siete robots que actualmente aumentan la producción de M&B Hangers no sean los últimos de la empresa.