Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

Robotik für eine effektivere Krebsbehandlung: KUKA auf der Robotik-Konferenz ICRA in London

KUKA demonstriert auf der renommierten Konferenz ICRA mit zwei Applikationen, wie Robotik für komplexe medizinische Behandlungen eingesetzt werden kann – zum Wohle der Patienten.

15. Mai 2023


Neue Technologien wie sensitive Robotik eröffnen gerade in der Medizin neue Möglichkeiten, um Patienten schonender und gezielter behandeln zu können. So ist der sensitive KUKA Leichtbauroboter LBR Med der erste kollaborative Roboter, der speziell zur Integration in ein Medizinprodukt zertifiziert ist und damit neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnet. 

Auf der Flaggschiff-Konferenz der IEEE Robotics and Automation Society vom 29. Mai bis 2. Juni zeigt KUKA mit Partnern innovative Applikationen mit dem LBR Med, unter anderem eine robotergestützte, magnetische Endoskopie für die schmerzfreie Darmkrebsvorsorge. 

Krebsvorsorge mit Robotik 

Die Koloskopie ist ein weit verbreitetes Verfahren zur Erkennung von Darmkrebs in einem frühen Stadium. Sie bietet große Vorteile, doch die derzeitige Technologie ist auch mit erheblichen Nachteilen verbunden, wie Unbehagen der Patienten, mit der Sedierung verbundenen Komplikationen und einer hohen Variabilität der Behandlungsergebnisse. 

Atlas Endoscopy möchte mit seiner Roboterplattform und dem ultraflexiblen magnetischen Endoskop einen Paradigmenwechsel in der Standardbehandlung herbeiführen. Das Konzept besteht darin, das Endoskop mithilfe einer "intelligenten magnetischen Manipulation", also mit einem externen Magneten, der von einem LBR Med positioniert wird, sanft durch den Dickdarm zu navigieren.  Mit diesem innovativen Konzept gewann das Team 2019 den KUKA Innovation Award.

Modernste Darmkrebs-Vorsorge mit Robotik-Unterstützung

Hochkomplexe Biopsien mit modernster Technologie

Zudem demonstriert KUKA mit Partnern, wie der LBR Med bei sensiblen Behandlungen wie der Gehirntumor-Biopsie eingesetzt werden kann. In der Applikation wird eine Tumorbiopsie mit Echtzeit-Tracking an einem Modell simuliert. Dabei kann die Nutzerin oder der Nutzer mit Hilfe des Roboters die Biopsie-Nadel setzen. Die Ziel- und Eintrittspositionen werden vorab auf Basis von Computertomographie-Daten geplant und auf einem interaktiven Bildschirm angezeigt. Die Applikation ist ein Beispiel dafür, was dank Roboteranwendung in der Medizintechnik erreicht werden kann.

Der LBR Med im Einsatz bei Gehirntumor-Biopsien

Forschung und Wirtschaft zusammenbringen

 

KUKA ist seit vielen Jahren als Sponsor auf der jährlich an wechselnden Orten stattfinden ICRA vertreten. Sie zählt zu den wichtigsten internationalen Veranstaltungen der Robotik-Community. Ziel ist es, die weltweit besten Forschenden und die wichtigsten Unternehmen zusammenzubringen, um sich zu Ideen und Fortschritten auszutauschen. Viele bedeutende Entwicklungen auf dem Gebiet der Robotik und Automatisierung wurden erstmals auf der ICRA vorgestellt. 

Newsmeldung herunterladen

PDF herunterladen