Design: KR Agilus ist Spitzenklasse
Der KUKA Kleinroboter KR AGILUS erhält einen der bedeutendsten Design-Preise
7. Juli 2015
Dynamischer Bewegungskünstler
„Genau wie die Technik ist auch das Design von Industrierobotern schlanker und ‚athletischer‘ geworden. Die Form eines Roboters soll seine Eigenschaften spiegeln“, sagt Industrie-Designer Mario Selic, der seit vielen Jahren mit KUKA an der Gestaltung der Industrieroboter arbeitet. Für den KR AGILUS bedeutet dies ganz konkret, dass seine großen technischen Vorteile, die hohe Geschwindigkeit, exakte Präzision und maximale Flexibilität, auch durch sein Design ausgedrückt werden. Es ist von Dynamik geprägt und betont die Leichtfüßigkeit und schnellen Bewegungsabläufe. Dabei ist das Design besonders materialsparend ausgelegt, um die Agilität der Maschine nicht zu beeinträchtigen. So geht der Roboter eine perfekte Symbiose aus Form und Funktion ein.
„Der International Design Excellence Award ist eine große Anerkennung und Bestätigung unserer Arbeit“, sagt Selic. In den vergangenen Jahren sind bereits zahlreiche KUKA Produkte mit unterschiedlichen Design-Preisen ausgezeichnet worden. Mit der Verleihung des IDEA-Awards für den KR AGILUS reiht sich ein weiterer wichtiger Designpreis in die Auszeichnungen der KUKA Roboter ein. Der IDEA-Award wird in diesem Jahr zum 35. Mal im Rahmen der jährlichen IDSA-Konferenz in Seattle, USA, verliehen. Bei dem Wettbewerb urteilt eine Jury aus 24 renommierten Designern über Industrieprodukte aus 21 Bereichen von „Industrie und Gewerbe“ bis „Haus und Bad“.