Wählen Sie Ihren Standort:

Land

KUKA und TTTech investieren gemeinsam in Lösungen im Bereich Industrial Internet of Things / Industrie 4.0

Augsburg/ Wien, 29. Mai 2015. Im Rahmen des Pioneers Festival 2015 in Wien gaben KUKA, ein führender Anbieter für roboterbasierte Automatisierungslösungen, und TTTech, ein global führendes Echtzeittechnologieunternehmen, eine strategische Kooperation bekannt.

29. Mai 2015


Augsburg/ Wien, 29. Mai 2015. Im Rahmen des Pioneers Festival 2015 in Wien gaben KUKA, ein führender Anbieter für roboterbasierte Automatisierungslösungen, und TTTech, ein global führendes Echtzeittechnologieunternehmen, eine strategische Kooperation bekannt. KUKA und TTTech werden gemeinsam in Echtzeittechnologieplattformen sowie in Start-Ups investieren, um Industrie 4.0 Lösungen noch schneller umzusetzen. Die erste gemeinsame Investition tätigen KUKA und TTTech in ein Start-Up im Silicon Valley mit Fokus auf Echtzeit-Cloud-Computing.

Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution, mit dem Ziel, die intelligente Fabrik der Zukunft umzusetzen. Die Verwirklichung von Industrie 4.0 erfordert die Verbindung von Cloud-basierter IT-Infrastruktur mit Echtzeit-Steuerungssystemen. KUKA und TTTech adressieren diese Anforderungen durch die Bündelung ihres Know-hows in einer strategischen Kooperation.

"Die Kooperation mit TTTech unterstreicht unser strategisches Ziel, eine führende Rolle bei der Umsetzung von Industrie 4.0 einzunehmen", sagt Dr. Till Reuter, CEO der KUKA AG. "Gemeinsam mit TTTech investieren wir in Echtzeitplattformen und Cloud-basierte Technologie-Start-Ups, um Cloud-Computing nahtlos mit unserer echtzeit-kritischen Steuerungsinfrastruktur zu vernetzen. Unsere Kunden profitieren von der Verbindung intelligenter Automatisierungslösungen mit der Echtzeit- und Sicherheitskompetenz durch eine höhere System-Verfügbarkeit ("up-time"), höherer Produktivität sowie der Weiterentwicklung innovativer Sicherheitsarchitekturen."

KUKA und TTTech engagieren sich bereits heute in Industriekonsortien, wie beispielsweise im Rahmen der Erweiterung des industriellen Kommunikationsprotokolls OPC UA (IEC 62541) um den neuen Standard des IEEE 802.1 TSN (Time Sensitive Networks).

Ein wesentlicher Baustein der Zusammenarbeit mit innovativen Start-Ups ist das Konzept der "Open-Innovation", welches es KUKA und TTTech ermöglicht, die Vorteile der externen und internen Ideengenerierung, Innovationen sowie Marktzugängen zu nutzen.

"Wir sehen "Open-Innovation" als zentrales Konzept für die Etablierung von Industrie 4.0. Das Pioneers Festival, welches eine exzellente Plattform für dieses Konzept der "Open-Innovation" bietet, ist daher für uns ein hervorragender Rahmen diese strategische Kooperation mit KUKA zu verkünden", sagt Georg Kopetz, Mitbegründer und Vorstand von TTTech. "Durch die gemeinsame Investition in Start-Ups und die dadurch ermöglichte rasche Entwicklung innovativer Echtzeitsteuerungsplattformen können KUKA und TTTech ihre Kompetenzen stärken und die positive Marktdynamik durch die Umsetzung der Industrie 4.0 Konzepte noch stärker zum Vorteil ihrer Kunden nutzen."

"Die Kooperation zwischen KUKA und TTTech ist ein perfektes Beispiel für die Entstehung von True Economy, bei der unternehmerisch agierende Investoren mit innovativen Start-Ups kooperieren. Etablierte Unternehmen und Start-ups arbeiten in der True Economy zusammen, um skalierbare Innovationen zu ermöglichen und damit die Umsetzung des Industriellen Internets mit unternehmerischem Wachstum zu beschleunigen", sagt Andreas Tschas, Mitbegründer & CEO, Pioneers.

Das Pioneers Festival in Wien gehört zu Europas größten Konferenzen und führt Start-Ups mit etablierten Unternehmen, Medien und Investoren zusammen.

 

KUKA AKTIENGESELLSCHAFT

Die KUKA Aktiengesellschaft ist ein international tätiger Konzern mit einem Umsatz von rund 2,1 Mrd. EUR und ca. 12.000 Mitarbeitern weltweit. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA seinen Kunden alles aus einer Hand: Von der Komponente – dem Roboter – über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Augsburg. KUKA operiert international für die Kunden aus der Automobilindustrie und der General Industry.

TTTECH COMPUTERTECHNIK AG

TTTech Computertechnik AG ist Technologieführer im Bereich robuste vernetzte Sicherheitssteuerungen. Produkte von TTTech verbessern die Sicherheit und Zuverlässigkeit vernetzter elektronischer Systeme in der Industrie und der Transportbranche. Unser Produktportfolio bietet konkurrenzfähige Produkte, die die Basis für hochentwickelte Lösungen in den Bereichen Industrial Internet of Things und autonomes Fahren darstellen.
Die Kunden der TTTech profitieren von einem effizienteren und profitableren Einsatz zuverlässiger Netzwerke und Echtzeitsteuerungen. Durch die Wiederverwendung von bewährten Architekturen ergibt sich kürzeres Time-to-Market, zusätzlich ermöglicht einfache Systemintegration signifikante Kostenreduktionen. Darüber hinaus werden hochskalierbare und modulare, offene Echtzeit-Architekturen, basierend auf dem zukünftigen IEEE TSN Standard, unterstützt.
Weitere Informationen zu TTTech erhalten Sie unter https://www.tttech.com