KUKA Roboter hat einen Weltmeister
Mit dem neuen Roboter KR 1000 titan bringt das Unternehmen eine Weltneuheit auf den Markt
9. Mai 2007
KUKA Roboter kennt die Herausforderungen an Mensch und Maschine und versteht die Anforderungen ihrer Kunden. Denn nur wer heute schon weiß, was der Markt morgen braucht, kann Ideen entwickeln, die funktionieren – Working Ideas - die rekordverdächtig sind. Mit dem KR 1000 titan gelang es dem Unternehmen nicht nur den Meister der Traglast zu schaffen, sondern ein echtes Technologiekraftpaket, in dem Traglast, Reichweite und Präzision durch ein innovatives Antriebskonzept vereint wurden.
Es gibt viele tolle Orte, an denen man seine neueste Entwicklung präsentieren könnte. Doch für den „titan“, den stärksten Roboter der Welt, konnte es nur einen Ort geben, der seine Einmaligkeit am besten widerspiegelt: ein Kraftwerk! Deswegen feierte die KUKA Roboter die Weltpremiere ihres neuesten Produktes im historischen ehemaligen Kraftwerk in Rottweil . im Beisein von Kunden, Journalisten und prominenten Gästen.
Dabei ging es aber nicht nur darum, den neuen Meister der Schwerlast zu bestaunen, sondern im Team mit ihm den Weltrekord aufzustellen. Und wer könnte so eine Mannschaft wohl besser koordinieren als Handball - Weltmeister-Trainer Heiner Brand?
Gewicht für Gewicht bekam der KUKA titan von seinen Teamkollegen auf eine Hantelstange gepackt, die er stemmen musste, bis die tausend Kilo erreicht und seine Weltspitzenleistung mit einem Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde belegt worden ist.
Exklusive Information
Neben der Rekordleistung und einer beeindruckenden Bühnenshow mit Tanzeinlagen und Akrobaten gab es jede Menge Informationen rund um den Meister der Schwerlast. Und zwar von den Personen die ihn während der über einjährigen Entwicklungsphase begleitet haben und ihn quasi von Kindesbeinen an kennen. So brachte der KUKA titan, nicht nur seine Entwicklungsmannschaft, sondern einen großen Stab an KUKA Vertretern mit, die mit interessierten Gästen über Motivation, technische Daten und Kundennutzen der neuen Entwicklung sprachen.