KR CYBERTECH:速度快、作用范围大的修长型机器人
工业机器人 KR CYBERTECH 适合用于加工和操作大型部件以及安装、堆垛和气体保护焊。现如今也凭借自身优良的设计获得了大奖。评审团给出的获奖原因如下:“工业机器人 KR CYBERTECH 凭借自身纤巧细长的体形更大的发挥了速度和作用范围的可能性。”
KUKA 工业机器人 KR CYBERTECH 获得了 2017 年产品设计类的红点奖 (RedDot Award)。通过缩小体积实现的紧凑性使得这款机器人可以快速移动,即使采用更快的速度,作业也是非常准确。
2017年8月1日
工业机器人 KR CYBERTECH 适合用于加工和操作大型部件以及安装、堆垛和气体保护焊。现如今也凭借自身优良的设计获得了大奖。评审团给出的获奖原因如下:“工业机器人 KR CYBERTECH 凭借自身纤巧细长的体形更大的发挥了速度和作用范围的可能性。”
这款负载级别为 20 kg 的机器人凭借 2100 mm 的作用范围跨越非常大的距离。这是上一代产品至今无法实现的。节省物料消耗不仅降低能源成本,并且促进可持续发展。“它可以快速移动、准确可靠。这款机器人也可以驾驭大型的工作空间并且运用非常灵活,这样非常适合工业生产中的多种用途,方便拓展新领域”,工业设计师 Mario Selic 如此介绍道。这款机器人可以安装在地面上、墙壁上和天花板上或以某个特定角度进行装配。
面对自动化领域中不断增长的挑战,KR CYBERTECH 是一剂良药。
它在性能和功率密度上树立新标杆。不仅拥有40 微米重复精度的更高精度,而且最大速度运行时也可将优势杰出的发挥出来。客户可以从缩小体积带来的紧凑性和生产时更大自由空间中获益:机器人可自主开辟 23 m³ 的工作空间。
只有当一款产品外形成熟可靠,才能获得用户的充分信任。因为令人印象深刻的外观质量也能充分有效地体现技术实力。