Escolha a sua localização:

Localização

Reabilitação apoiada por robô – mobilização simples graças ao ROBERT® e à KUKA

A Life Science Robotics desenvolveu um dispositivo médico para a terapia apoiada por robô e para a mobilização de pacientes. Aqui é usado o LBR Med da KUKA que, graças à sua pré-certificação médica, é especialmente apropriado para a integração no dispositivo médico.


Robô de reabilitação ROBERT® mobiliza pacientes

Após intervenções cirúrgicas ou um AVC, do ponto de vista médico, muitas vezes é apropriado movimentar de modo intensivo e prolongadamente as articulações e músculos do paciente para favorecer uma melhor regeneração. Se este movimento não ocorrer, isto pode resultar em complicações como, p.ex., posteriores restrições de mobilidade. Para prevenir isso, a Life Science Robotics (LSR) de Aalborg na Dinamarca desenvolveu o robô de reabilitação ROBERT® de fácil operação. "Com a nossa solução queremos ajudar na mobilização mais rápida e eficiente de pacientes, aliviando ao mesmo tempo os cuidadores", diz Keld Thorsen, CEO da Life Science Robotics.

Keld Thorsen, CEO da Life Science Robotics, demonstra as possibilidades do ROBERT®.

A terapia apoiada por robô alivia os cuidadores

Um paciente está em seu leito após uma intervenção cirúrgica. O cuidador leva um equipamento com um braço múltiplas vezes angulado para o quarto: este é o ROBERT®, o robô de reabilitação. O cuidador une, por exemplo, o braço do robô com a perna do paciente. Basta um pressionamento no botão Iniciar e o ROBERT® ergue um pouco a perna. Agora o cuidador pode realizar manualmente os movimentos terapêuticos apropriados. O ROBERT® armazena estes movimentos e os executa por conta própria exatamente no modo e quantidade especificada. Em caso de movimentos abruptos ou outras influências de forças inesperadas, o equipamento para imediatamente por motivos de segurança.

 

O robô de reabilitação ROBERT® executa por conta própria os movimentos mostrados pelo cuidador.
O robô de reabilitação ROBERT® ajuda pacientes a restaurarem a sua mobilidade de forma mais rápida após uma intervenção cirúrgica.

Reabilitação com robô – da prática para a prática

O ponto de partida foram experiências práticas no hospital universitário local. "Lá os cuidadores realizavam as medidas de reabilitação de forma manual no paciente. Este era um trabalho com grande esforço físico, demorado e em detrimento de atividades mais importantes. A ideia era automatizar o processo" O problema: para o protótipo ele usava o braço de um robô industrial. "Estávamos conscientes de que teríamos grande dificuldade em obter as homologações necessárias como dispositivo médico", lembra Rune Kristensen da LSR. O ideal seria ter um robô apto para a homologação, que como componente essencial levaria de forma mais rápida e simples a uma solução.

Realização em estreita cooperação

Aqui, por sua vez, a KUKA entrou no jogo. "Soubemos que a empresa naquela época tinha desenvolvido o LBR Med, um robô de construção leve especialmente para a tecnologia médica", diz Keld Thorsen. O LBR Med ajuda na homologação. Ele é o único robô que está certificado para a integração em um dispositivo médico segundo o método CB-Scheme. Rapidamente ficou claro: o LBR Med e o ROBERT® se complementam. "A KUKA nos disponibilizou um desenvolvedor que nos deu impressões detalhadas no modo de funcionamento do robô", lembra Keld Thorsen. O maior desafio era que o ROBERT®, apesar da alta complexidade, teria que oferecer um manuseio muito simples. "Pois afinal ele seria operado por cuidadores ou terapeutas, e não por pessoal técnico", segundo Rune Kristensen.

 

Alívio no trabalho cotidiano: enquanto o ROBERT® executa os movimentos, os cuidadores podem se ocupar com os pacientes.

O lema "Intensity Matters" se torna economicamente executável com o robô de reabilitação

O ROBERT® trabalha com muita precisão, de modo individual e flexível. Ele está em condições de executar exatamente os mesmos movimentos repetidamente – sem interrupção, cansaço ou limitação de tempo. O lema "Intensity Matters" é uma citação na reabilitação e se torna economicamente executável com a assistência robotizada do ROBERT®. A solução alivia o cuidador, que durante a mobilização pode realizar atividades apropriadas ao paciente e supervisionar o tratamento ou se ocupar com outros pacientes.


Fundamentalmente melhoramos a eficiência na saúde com o ROBERT®, pelo fato de mobilizarmos de forma mais rápida os pacientes e aliviarmos os cuidadores.

Keld Thorsen, CEO da Life Science Robotics

Eficiente, simples, com economia de recursos – Reabilitação com robô como tendência futura

"Os demógrafos dizem que em 20 anos teremos muito mais pessoas acima de 60 anos do que hoje. Isso significa que, por um lado, o dispêndio de assistência aumenta, mas, por outro lado, o número de cuidadores diminui." O ROBERT® preenche esta lacuna. O robô de reabilitação já está em uso hoje na Polônia e na Finlândia. "No momento estamos trabalhando para estabelecer outros canais de vendas através de parceiros", segundo Keld Thorsen. No serviço pós-vendas ele aposta no parceiro KUKA e sua rede mundial de atendimento ao cliente. "Estou confiante que logo chegaremos a um acordo – para que o ROBERT® possa ajudar ainda mais pacientes na mobilização."

 

O ROBERT® está em condições de executar exatamente os mesmos movimentos repetidamente - sem interrupção.

Encontre um System Partner KUKA perto de você

Encontre aqui o parceiro apropriado para o seu ramo ou para a sua demanda.