Choisissez votre emplacement:

Pays

Rééducation assistée par robot - mobilisation facilitée grâce à ROBERT® et KUKA

Life Science Robotics a développé un produit médical pour la thérapie et la mobilisation de patients assistées par robot. Le LBR Med de KUKA est utilisé ce faisant. Celui-ci est idéalement adapté pour l’intégration dans le produit médical, du fait de sa pré-certification médicale.


Le robot de rééducation ROBERT® mobilise des patients

Après des interventions chirurgicales ou une attaque, il est souvent sensé, du point de vue médical, de bouger les articulations et les muscles du patient de façon intensive et durable afin de favoriser la guérison. Si ce mouvement n’est pas effectué, cela peut entraîner des complications se traduisant par une mobilité réduite. Pour éviter cela, le robot de rééducation ROBERT® de Life Science Robotics (LSR), facile à utiliser, a été développé à Aalborg, au Danemark. « Avec notre solution, nous voulons aider à mobiliser les patients avec plus de rapidité et d’efficience, tout en soulageant le personnel soignant », explique Keld Thorsen, président-directeur général de Life Science Robotics.

Keld Thorsen, président-directeur général de Life Science Robotics, fait une démonstration des possibilités de ROBERT®.

Thérapie assistée par robot soulageant le personnel soignant

Un patient est couché dans son lit, après une intervention chirurgicale. L’aide-soignant pousse un appareil doté d’un bras plié plusieurs fois dans la chambre : il s’agit de ROBERT®, le robot de rééducation. L’aide-soignant relie le bras du robot avec la jambe du patient, par exemple. En appuyant sur le bouton Start, ROBERT® soulève un peu la jambe. À présent, l’aide-soignant peut procéder aux mouvements thérapeutiques nécessaires. ROBERT® enregistre ce mouvement le répète ensuite de façon exactement conforme au modèle, de manière autonome et en effectuant autant de répétitions que cela est souhaité. En cas de mouvements brusques ou d’influences de forces inattendues, l’appareil s’arrête immédiatement, pour des raisons de sécurité.

 

Le robot de rééducation ROBERT® effectue de façon autonome les mouvements montrés par l’aide-soignant.
Le robot de rééducation ROBERT® aide les patients à être plus rapidement mobiles après une intervention chirurgicale.

Rééducation avec robot : de la pratique pour la pratique

Le point de départ est basé sur des expériences pratiques dans la clinique universitaire locale. « Le personnel soignant y effectuait les mesures de rééducation manuellement sur le patient. C’était un travail physique et exigeant, chronophage exécuté au détriment d’activités de valeur supérieure. L’idée était d’automatiser le processus. ». Le problème était qu’il utilisait le bras d’un robot industriel pour le prototype. « Nous avons très vite réalisé qu’il nous serait très difficile d’obtenir les autorisations nécessaires pour un produit médical », se rappelle Rune Kristensen de la société LSR. Idéalement, il fallait avoir recours à un robot susceptible d’obtenir l’autorisation afin d’en faire un composant essentiel permettant de trouver une solution rapidement et facilement.

Achèvement en étroite collaboration

C’est ici que KUKA est entrée en jeu. « Nous avions appris que la société venait de développer le LBR Med, un robot léger spécialement adapté pour la technique médicale », raconte Keld Thorsen. Le LBR Med a apporté son aide dans le cadre de l’autorisation. Il est le seul robot certifié pour l’intégration dans un produit médical conformément au procédé « CB Scheme ». Il s’est rapidement avéré que le LBR Med et ROBERT® sont faits l’un pour l’autre. « KUKA a mis un développeur à nos côtés qui nous a fourni des informations détaillées concernant le fonctionnement du robot », se souvient Keld Thorsen. Le plus grand défi était que ROBERT® devait être très facile à manipuler, malgré la grande complexité de l’ensemble. « En effet, il est utilisé par le personnel soignant et par des thérapeutes et non par un personnel technique », explique Rune Kristensen.

 

Soulagement au quotidien : alors que ROBERT® exécute les mouvements, le personnel soignant peut s’occuper des patients.

La devise « Intensity Matters » devient économiquement réalisable avec le robot de rééducation

ROBERT® travaille avec une grande précision, de façon individuelle et très flexible. Il est en mesure d’exécuter les mêmes mouvements encore et encore, sans interruption, sans fatigue, sans limite de durée. La devise « Intensity Matters » est la maxime de la rééducation et elle devient réalisable du point de vue économique grâce à l’assistance robotisée de ROBERT®. La solution permet de soulager l’aide-soignant qui est alors en mesure d’exécuter des activités proches du patient tout en surveillant le traitement, ou de s’occuper d’autres patients.


En règle générale, avec ROBERT®, nous augmentons l’efficience du secteur de la santé en mobilisant plus rapidement les patients et en soulageant le personnel soignant.

Keld Thorsen, président-directeur général de Life Science Robotics

Efficience, simplicité, préservation des ressources - la rééducation avec robot est une tendance d’avenir

« Les démographes disent que dans 20 ans, il y aura beaucoup plus de personnes âgées de plus de 60 ans qu’aujourd’hui. Cela signifie que le besoin d’assistance augmente alors qu’en même temps, le nombre d’aide-soignants diminue. » ROBERT® permet de combler cette lacune. Le robot de rééducation est d’ores et déjà utilisé en Pologne et en Finlande. « Actuellement, nous nous efforçons dé développer nos canaux de distribution à l’aide de nos partenaires », explique Keld Thorsen. Avec le service après-vente, il espère ainsi bénéficier du partenaire KUKA et de son réseau de service après-vente s’étendant dans le monde entier. « Je suis optimiste et pense que nous allons bientôt parvenir à un accord. Ainsi, ROBERT® pourra assister encore plus de patients lors de la mobilisation. »

 

ROBERT® est en mesure d’exécuter les mêmes mouvements encore et encore, sans interruption.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.