Voilà comment fonctionne le KS Rackchanger
Notre changeur de conteneurs est composé pour l'essentiel de quatre stations :
- Chargement : Lors de la première étape, le conteneur avec les pièces de carrosserie correspondantes est placé dans la station de chargement avec un chariot élévateur à fourches ou un train logistique.
- Transport 1 : Du côté de l’installation du KS Rackchanger, un conteneur vide est tout d’abord soulevé à la verticale avec la fourche télescopique et amené en position d’attente.
- Transport 2 : Le porteur de charge plein est à présent préparé pour le prélèvement. Pour ce faire, il va à la position à laquelle le conteneur de pièces vide a été cherché auparavant.
- Prélèvement : Alors que le conteneur plein est vidé d’un côté, le conteneur vide est abaissé de l’autre côté, de façon à quitter la position d’attente et à aller en position de déchargement où il est prélevé. Un nouveau cycle de changement de conteneur peut alors commencer.