Choisissez votre emplacement:

Pays

Veuillez choisir une langue:

  • Anglais / English
  • Français / French
  • Néerlandais / Dutch
  • Néerlandais / Dutch
Palletiseerrobot

Un robot de palettisation KUKA empile des caisses de bière Corona chez Katoen Natie

Le robot KR Quantec PA équipé d'une caméra de vision dépalettise les palettes d'une hauteur de huit palettes à six et ce rapidement et efficacement.


Katoen Natie

Katoen Natie a été créé en 1854 dans le port d’Anvers. À cette époque, l'entreprise était principalement active en tant que guilde et en gestion du stockage et du transport. Grâce à ses développements technologiques, Katoen Natie est rapidement devenu un acteur mondial pour la fourniture de services logistiques et semi-industriels à divers secteurs et ports. L'excellente qualité de ces services et la surveillance continue des coûts forment la base de leurs relations clients à long terme. La force de leur concept est la combinaison de l'ingénierie, de la technologie, de la logistique et des services semi-industriels. Les solutions technologiques de Katoen Natie permettent à ses clients de réaliser d'importantes économies. Katoen Natie se compose actuellement de 400 unités opérationnelles avec 150 terminaux et plates-formes logistiques qui offrent du travail à plus de 10000 personnes à travers le monde.

L'un des clients de Katoen Natie est la brasserie mondiale, AB Inbev. AB Inbev brasse entre autres les marques Budweiser, Stella Artois, Jupiler et Corona. La société occupe la première ou la deuxième place sur de nombreux marchés de la bière les plus importants au monde. Katoen Natie est responsable d'AB Inbev pour l'expédition de conteneurs de bière Corona à Anvers. La bière Corona est livrée sur des palettes comportant chacune 8 couches de caisses de bière. Le problème rencontré par Katoen Natie était que les palettes ne pouvaient excéder une hauteur de 6 couches pour le transport européen.

Automatiser avec KUKA System Partner AVT Europe

À l'origine, la dépalettisation des palettes d'une hauteur de 8 caisses à 6 était effectuée manuellement. Cependant, ce processus prenait beaucoup de temps et n'était pas supportable à long terme. Il y avait aussi toujours un risque considérable d'endommager des marchandises. Pour rendre ce processus plus efficace et rentable, Katoen Natie a cherché une solution d'automatisation qui leur a été offerte par AVT Europe, Official KUKA System Partner, situé à Essen. En raison de son expérience et de ses connaissances en automatisation et en robotique, AVT Europe a trouvé la solution parfaite. Les deux parties avaient déjà coopéré dans le passé pour un autre projet d'automatisation. Katoen Natie était très satisfait de la qualité et du professionnalisme fournis par AVT Europe. Grâce à cette expérience positive, Katoen Natie a décidé de recommencer à travailler avec AVT Europe.
La solution a été fournie par Offical KUKA System Partner AVT Europe

La solution: dépalettiser avec le KR Quantec PA

AVT Europe a développé une solution d'automatisation permettant à un Robot Quantec PA de KUKA de dépalettiser les palettes fournies de 8 caisses à 6. Le robot KUKA est équipé d'une caméra de vision lui permettant de définir l'orientation et la hauteur des palettes. Le robot KR Quantec PA prend alors les caisses de bière Corona à l’aide d’un grappin à vide et les empile jusqu'à une hauteur de 6 caisses. Ensuite, les nouvelles palettes sont amenées à une machine à film extensible où tout est soigneusement emballé et étiqueté, après quoi elles sont prêtes à être transportées.
Le robot Quantec PA de KUKA  dépalettiser les palettes de  8 caisses à 6.

Les avantages en utilisant un robot d'empilage de palettes

Le personnel initialement chargé de cette tâche assume à présent la fonction d’opérateur de robot. Ils doivent désormais s'assurer que l'installation est alimentée de palettes vides afin que le robot puisse empiler les caisses de bière Corona. Le robot KUKA Quantec PA était selon AVT Europe le choix le plus logique comme solution d'automatisation. Ce robot industriel à 5 axes peut atteindre sans difficulté des hauteurs d'empilement jusqu'à 2500 millimètres. Les temps de cycle de ce robot sont également les plus rapides sur le marché, même à pleine charge.
Le robot KUKA Quantec PA atteint des hauteurs d'empilement jusqu'à 2500 milimètres.
Grâce à la solution d'automatisation de AVT Europe, Katoen Natie peut augmenter sa capacité de 50% par heure. Étant donné que la dépalettisation est désormais effectuée par un KR Quantec PA, le risque d'erreurs a aussi considérablement diminué. AVT Europe a donc développé une solution sur mesure pour Katoen Natie qui l’aide à réaliser la qualité et la réduction des coûts promises à ses clients finaux.

Trouvez des intégrateurs partenaires près de chez vous

Trouvez ici le partenaire adapté à votre secteur ou votre problématique.