Choisissez votre emplacement:

Pays

Concours de peinture KUKA pour les enfants : À quoi pourrait te servir un robot dans ta vie scolaire quotidienne ?

Petits artistes ou grands ingénieurs ? Dans le cadre du concours de peinture organisé par KUKA pour la Semaine européenne de la robotique 2022, les plus jeunes fans de robots ont pu combiner les deux et nous envoyer une photo de leur propre robot scolaire.


Carolin Hort
1 mars 2023
Society
Durée de lecture : 3 minutes

Aux stylos, prêts, partez !

Un robot qui vous emmène à l'école ou qui fait des problèmes de mathématiques à votre place : ce serait génial ! C'est ce qu'ont pensé certains des artistes créatifs qui ont participé au concours de peinture KUKA lors de la Semaine européenne de la robotique, fin novembre 2022. Sous la devise "Peins ton robot d'école", d'innombrables idées utiles ont été reçues. Nous vous présentons ici quelques œuvres d'art. Et qui sait, peut-être les ingénieurs de KUKA s'en inspireront-ils.

À propos de la Semaine européenne de la robotique

La semaine européenne de la robotique (ERW) est une semaine annuelle d'action visant à rapprocher les gens de la robotique. Depuis son lancement en 2011, KUKA a participé à l'initiative lancée par le Forum européen de la robotique (ERF) avec de nombreuses activités.

Sur l'auteur:
Carolin Hort
Responsable de la communication d'entreprise

En savoir plus sur Carolin Hort
Article suivant

Cela pourrait également vous intéresser