KUKA étend son réseau de partenaires avec Exner Ingenieurstechniek
Depuis mai 2018, KUKA a de nouveau eu un partenaire système. Le dernier-né du réseau de partenaires de KUKA est Exner Ingenieurstechniek, basé à Druten. Depuis 1992, Exner Ingenieurstechniek est déjà active dans le secteur de l'automatisation. Grâce à leurs années d'expérience, ils sont devenus des experts dans les applications robotiques telles que la soudure, la découpe, la découpe au laser, la fonderie, le fraisage et le forage.
28 juin 2018
Offre de qualité grâce à des partenariats
Pour KUKA, il est très important de collaborer avec des partenaires qualitatifs. En unissant leurs forces, KUKA et Exner Ingenieurstechniek peuvent mieux aider leurs clients. Les deux entreprises ont des années d'expérience et une énorme quantité de connaissances, mais chacune dans leur domaine. Grâce à ce partenariat, cette connaissance est partagée et cela, bien sûr, ne profite qu'aux clients.
KUKA garantit la qualité et la technologie innovante et nous aimerions connecter notre nom à une telle entreprise.
La technologie robotique de pointe et l'expertise et le soutien actif de KUKA a renforcé les capacités et la puissance de génie Exner Ingénieurs. Grâce aux nombreuses années d'expérience d'Exner Ingenieurstechniek, ils peuvent désormais réaliser en quelques instants un robot de soudage KUKA entièrement automatique. Tout cela se passe sans robot programmeur mais avec leur système de programmation robotique instantanée.